This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1EVM:加载953配置文件后,无法检测到DS90UB953的设备ID

Guru**** 2575285 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639172/ds90ub953-q1evm-the-device-id-of-ds90ub953-cannot-be-detected-after-loading-the-953-profile

部件号:DS90UB953-Q1EVM
主题中讨论的其他部件:Alp.

您好,

    我们拥有适用于Ser/DES解决方案的DS90UB953/954组合环境。 在ALP中加载954/953配置文件后,无法如下图所示检测到设备ID 953。我们如何解决此问题?

此致,

Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean,
    您可以使用"脚本"菜单访问UB953,也可以将alp连接到UB953直接访问。
    详细信息,您可以参阅UB954 d/s或EVM指南中有关脚本格式(读/写)的内容。
    此致,
    Steven