This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1029-Q1 (或TLIN2029-Q1)是否支持K线?

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN2029-Q1, TLIN1029-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638072/does-tlin1029-q1-or-tlin2029-q1-support-k-line

主题中讨论的其他部件:TLIN2029-Q1TLIN1029-Q1

大家好,

感谢您的支持。

我有一个关于TLIN1029-Q1和TLIN2029-Q1的问题。

问:这些设备是否支持ISO9141 (K线)?

谢谢!

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    栗本山

    一般而言,是的,大多数LIN收发器可以在电气和功能上支持K线接口应用。 但是,由于以下两个主要原因,更智能的LIN收发器不是最佳选择:

    • 对于任何具有慢速比特率(10-50Hz)或扩展主导脉冲的K线应用,这些收发器上的主导超时功能将会导致问题。 一旦触发此超时,总线将呈隐性并保持在该处,直到总线看到另一个驱动的隐性到显性脉冲。
    • 在K线应用中,主节点具有510欧姆的上拉电阻,从属节点处于高阻抗上拉状态(>100k欧姆)。 对于LIN收发器,为了符合规格,总线上的阻抗为20k欧姆至60k欧姆,包括TLIN1029-Q1和TLIN2029-Q1。 因此,虽然这不会立即造成问题,但您必须注意有多少LIN收发器连接到总线,以免降低有效总线阻抗,并从驱动器中获取比指定支持的更多电流。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Eric,

    感谢您的明确回答。 我明白了。

    Yuta Kurimoto