This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:关于VCC = 0V条件

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638361/tca9535-about-vcc-0v-condition

部件号:TCA9535

您好,

您能否告诉我 VCC=0时的TCA9535信号输入条件?
当Vcc = 0V时,是否可以向针脚(P00-P17)输入信号?
如果有任何问题,请指出。

此致,
Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tsukui-san:

    TCA9535端口引脚应具有高阻抗,即使在Vcc=0时也是如此。 这些线路上的输入信号正常,但我建议您不要按照数据表中的建议,在这条线路上输入超过5V的电压。

    谢谢!

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobbi-San,

    感谢您的信息和支持。
    我将向客户报告该信息。

    此致,
    Yusuke /日本Disty.