This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:保留引脚

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638630/dp83867ir-reserved-pins

部件号:DP8.3867万IR
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0204万

为什么未连接保留的引脚(引脚1,7,9和16)?

我指的是TI设计(TIDA-0.0204万)。 设计指南描述了未连接引脚未连接的原因,但保留引脚的原因未知。

符合EMI/EMC标准,工业温度,双端口千兆位以太网参考设计(修订版 b)
http://www.ti.com/lit/ug/tidu832b/tidu832b.pdf

此致,

Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daisuke-san,您好!

    保留引脚在DP8.3867万设备内部没有可用连接。 保留的引脚应保持浮动状态。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob San,您好!

    感谢您的回复。

    此致,

    Daisuke