This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD82:SN65HVD82噪音问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD82, THVD1550, THVD1500, SN65LBC184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638840/sn65hvd82-sn65hvd82-noise-issue

部件号:SN65HVD82
主题中讨论的其他部件: THVD1550THVD1500SN65LBC184

大家好,

我是Shawn,MCP的AE,我正在中国南方FAE团队担任轮值成员。

我们遇到了RS485问题,客户使用SN65HVD82与USB 485调试器通信,导线仅为1米。 SN65HVD82位于逆变器板上,逆变器由隔离的交流/直流电源供电,USB调试器连接到PC。 值得注意的是,SN65HVD82的GND和USB的GND未相互连接,通信中仅使用两条A和B线。

以下是客户变频器控制面板,红色箭头是PC USB的2线连接器,红色圆圈是485收发器芯片。

我们测试了4个芯片,SP483,SN65HVD82,THVD1500,THVD1550, 它们在相同的条件下进行测试,以下是测试结果:

  1. SP483连接到PC USB

               

                            无通信                                   沟通

    2. SN65HVD82连接到PC USB

          

                            无通信                                       沟通

    3. THVD1500连接到PC USB

        

                           无通信                                        沟通

    4. THVD1550连接至PC USB

         

                            无通信                                    沟通

    5.以下是THVD1550未连接至PC USB且THVD1550连接至PC USB但仍在通信时的情况下的波形。

           

客户目前正在使用SP483,我们希望使用SN65HVD82进行更换,但从测试结果来看,它存在噪音问题,THVD1500和THVD1550也存在,现在我们有两个问题:

  1. 我们以前测试过SN65LBC184,它在噪音问题上与SP483一样工作正常,所以SN65LBC184和SN65HVD82,THVD1500,THVD1550有何不同?
  2. 噪音是如何产生的?

请您对此发表一些意见。

非常感谢。

此致,

肖恩·尼