This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S012:关于TPD4S012夹持电压的问题

Guru**** 2819775 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638995/tpd4s012-question-about-the-clamping-voltage-of-tpd4s012

部件号:TPD4S012

大家好,

 我的客户需要电视二极管。 正常信号电平为15V,保护电平为18V。

我觉得电视的击穿电压要高于15V,不会影响正常信号。 我检查了TPD4S012,它看起来是正确的。 但TPD4S012的钳位电压只有8V,这让我很困惑。 通常,VC高于VBR,但为什么TPD4S012具有这样的规格。 它是否是适合我的客户的设备?

 顺便说一句,我还想与您确认,如果保护级别需要为18V,我应该如何选择夹持电压范围。 VC是否必须低于18V或也可以高于18V?

此致,

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    感谢您与我们联系。 要回答此问题,我们需要定义"夹持电压","击穿电压"和"工作电压"。

    工作电压是指信号的最大推荐工作电压范围。 在您的应用中,该数字将为15V,因此您需要选择工作电压为15V或稍高的二极管。  

    二极管的击穿电压是指二极管开始导电时的电压。 该值通常比工作电压高几伏。  

    钳位电压测量二极管导电时的电压。 在理想情况下,无论流经二极管的电流量是多少,夹持电压都应保持恒定值。 但是,在现实世界中,二极管上会有一些动态电阻,这将导致钳位电压线性取决于流经二极管的电流。  

    TPD4S012是一种4通道设备,3个引脚(D+,D-,ID)上的击穿电压为6V (min),1个引脚(Vbus)上的击穿电压为20V (min)。 您可以将其视为3个相同的二极管+1个特殊的高电压二极管。 不幸的是,这是我们产品组合中较旧的设备之一,因此我们在数据表上没有工作电压规格。 但是,如果您希望使用此设备来保护15V接口,则必须将此接口连接到Vbus引脚,因为该引脚具有20V击穿电压。  

    但是,我需要更多信息来了解此设备是否适合您的应用。 这种二极管在传导过程中会弹回,钳位电压约为14V,电流为0.2A,因此可能存在数据延迟的风险。 此二极管将保护什么15V接口? 是用于USB VBus还是某种信号线?