This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2540A:空和A之间的差异

Guru**** 2926820 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2540A, TPS2540, TPS2541A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638773/tps2540a-difference-between-null-and-a

部件号:TPS2540A
主题中讨论的其他部件: TPS2540TPS2541A

您好,支持成员,

TPS2540和TPS2540A之间的差异是否仅为tDCPLOW?

TPS2541A是否也是相同的情况?

此致,Hirotaka Inoue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hirotaka,

    是的。tDCPLOW是区别。

    是,TPS2541A相同。 40/40A和41/41A之间的差异是41/41A实施DSC引脚以对VBUS上的电容器放电。

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Donovan,

    感谢您的回答。

    此致,Hirotaka Inoue