This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2540:CDP模式下没有CDP设备连接

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2540, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638780/tps2540-no-cdp-device-connection-with-cdp-mode

部件号:TPS2540
主题: TPS2546中讨论的其他部件

您好,支持成员,

如果 没有连接CDP支持的设备,则带有CDP模式的TPS2540是否有任何插件?

握手时间是否会变长?

此致,Hirotaka Inoue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hirotaka,

    如果设备无法识别CDP端口,则很可能会将其标识为SDP端口或DCP端口。 TPS2546可以自动从CDP切换至SDP,然后再切换回CDP,用于仅执行主要检测的设备。

    握手不应再发生。

    谢谢!
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Donovan,

    感谢您的回答。

    此致,Hirotaka Inoue