This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCI1410A:中断计时图

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: PCI1510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638631/pci1410a-interrupt-timing-diagram

部件号:PCI1410A

您好,

是否有人可以提供PCI中断生成前后PCI1410A内部活动的时序图或状态机图?  我们想知道哪些信号被断言/取消断言以及何时与PCI中断相关。

非常感谢,

IVIE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivie,

    TUSB1410A是一种传统设备,不再推荐用于新设计;因此,除了我们网站上已发布的信息外,我们不再拥有任何信息。 我建议检查PCI1510。

    这两种设备都符合PCI和PC卡标准,因此我建议您查看以下规格以了解您要查找的详细信息:
    •高级配置和电源接口(ACPI)规范(修订版1.1)
    •PCI总线电源管理接口规范(修订版1.1)
    •PCI至CardBus桥接器的PCI总线电源管理接口规范(修订版0.6)
    •PCI到PCMCIA CardBus桥接器寄存器说明(Yenta)(修订版2.1)
    •PCI本地总线技术指标(修订版2.2)
    •PCI移动设计指南(修订版1.0)
    •PC卡标准(修订版7.1)
    •PCI系统的串行IRQ支持(修订版6)

    此致,
    豪尔赫