This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232:MAX232和PL2303RA之间的比较

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX232, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638477/max232-comparison-between-max232-and-pl2303ra

部件号:MAX232
主题中讨论的其他部件: TUSB3410

您好,

我想知道你是否有MAX232和 PL2303RA的比较表。

我正在寻找与 PL2303RA竞争的零件。

请告诉我。

谢谢!

此致,

徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    MAX232是简单得多的设备-它仅支持RS-232收发器功能,而不支持USB到串行桥接器功能。 我不确定TI器件是否可以与您提到的器件直接比较,但最好与其他更熟悉我们USB解决方案的团队联系。 我已更改了此线程的关联,以便合适的团队可以看到它并给出他们的意见。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max,

    非常感谢你们的帮助!

    此致,
    徐耀华
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请您看看上面的问题并发表意见吗?

    谢谢!

    此致,
    徐耀华
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roy,

    请查看我们的TUSB3410设备。

    此致,
    豪尔赫