This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212-Q1:上升时间和下降时间规格

Guru**** 2568785 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB212-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637706/tusb212-q1-rise-time-and-fall-time-specification

部件号:TUSB212-Q1

[ TUSB212-Q1 ]上升时间和下降时间规格

您好,

您能否详细说明上升和下降时间的规格?



我只是抄了图5,把两只眼睛合在一起。 如果我看到这张眼图的上升和下降时间,它将是几个手拉,比100ps慢得多。



如果您能帮助我了解此规格,我们将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kenichiro:

    我正在查找测试数据,一旦找到这些数据,我将立即提供反馈。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    您能否在测试数据中找到任何信息?
    我稍微更新 了我的图纸。

     

    似乎上升时间约为1毫秒。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenichiro,

    数据表显示最小值的唯一原因是TUSB212-Q1可以响应的最短时间。 它实际上遵循USB规格和发射器,此设备通过提高转换速率来帮助克服直流损耗,但最终由发射器确定事务的最佳速度。

    此致,
    迭戈。