This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3232:您是否可以帮助提供有关SN65C3232的更多信息?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS202E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638832/sn65c3232-could-you-kindly-help-to-give-more-information-about-sn65c3232

部件号:SN65C3232
主题中讨论的其他部件:TRS202E

德拉斯:

从数据表中,我们可以看到接收器的输入铁蛋白为开路,输出为H

但是,输入为“打开”时,没有输出状态的描述。

请给出一些建议,非常感谢!

此致

吴运文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运,

    我可能理解您的问题。 该数据表没有很好地更新,因此如果您需要更多信息,我建议搜索规格相同的较新设备;以TRS202E为例。

    尽管如此,从以下图片(从旧数据表中提取 )中,您可以清楚地看到接收器具有内部下拉电阻器,这使Rin引脚保持浮动。 驾驶员没有任何内部上拉或下拉电阻,因此我们建议不要让驾驶员输入保持浮动。

    事实上,驱动器输入直接连接到非门的门,如果保持节点浮动,则输出行为将无法预测;很可能是在漏电流情况下。

    如果这能澄清您的想法,请告诉我。

    此致,

    Adrian