This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86的参考驱动程序或寄存器配置代码

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636864/sn65dsi86-reference-driver-or-register-configuration-code-for-sn65dsi86

部件号:SN65DSI86

各位专家,您好!

客户想知道我们是否有SN65DSI86的参考驱动程序或注册配置代码,您能帮您检查吗? 如果有任何指导文件,会更好。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1108.DSI86_5F00_SW_5F00_EXAMPLES.PDFHiJacky,

    我们不支持DSI驱动程序。 附加的脚本是一些可用作配置设备参考的脚本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jacky,

    我们可以提供在Linux中用于OMAP的示例代码来配置DSI8x,此代码执行SN65DSI8x的初始化序列并配置器件寄存器。这只是示例代码;客户需要修改代码中的值以匹配所需的值
    分辨率,视频格式等
    此示例代码可用于从Linux配置DSi8x器件,您还可以向客户解释,OMAP主线Linux内核完全支持DSI接口,地址如下:
    git.kernel.org/.../dsi.c

    此致