This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万B:数据表en配置工具'错误'

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638381/tps65983b-datasheet-en-config-tool-bugs

部件号:TPS6.5983万B

您好,  

我刚才问了一些关于TPS6598x菊花链的问题  

e2e.ti.com/.../s>58.9807万

我制作了一个PCB,但我没有工作,所以我开始调试。 我注意到数据表中有许多不正确/缺失的内容,ConfigTool 3.08 中有错误。

数据表:

TPS6.5983万B 9.4 主8.1 闪存主端口和辅助端口  

'主TPS6.5983万B必须将I2C_ADDR引脚连接到接地端,且接地端为0 Ω,以表示它是主TPS6.5983万B。'

1.此行不正确。  

2.添加: SPI_miso下限在辅助模式下必须为低。 否则系统将无法启动。 (现在仅在流程图中)  

9.5 .2.3 I2C地址设置

1.位5和4 (Debug_CTL1/2)仅适用于i2c2端口 地址,对i2c1端口地址没有任何影响。  

2. i2c1地址仅受电阻值影响。 => 9.5 .2.5 I 2C针脚地址设置  

3. i2c2地址是  Debug_CTL1/2和电阻值的组合  

9.5 .2.5 I 2C针脚地址设置

1.配置工具中的电阻值与数据表的表10不匹配

2.从属模式? 看看我在9.4 .8.1 的第一点

9.4 8 UART下载

1.当Debug_CTL1/2和I2C_ADDR与  在固件中设置的Debug_CTL1/2和I2C_ADDR不匹配时,固件将不会加载。   因此它们需要相同。  DEBUG_CTL1/2 确实会计入此项  

情况。 如果您仅使用i2c1,则需要配置 Debug_CTL1/2以加载固件。 但它仍然不会影响i2c1的地址  

2.添加:您必须在主启动器的固件中打开UART端口,否则它将无法启动。  

配置工具:  

1. DBG_CTL1和DBG_CTL2与硬件交换。 因此在配置工具 DBG_CTL1 = DBG_CTL2和 DBG_CTL2 = DBG_CTL1中

2.配置工具手册适用于3.07 而不是3.08

3."端口"栏的含义。 该列显示端口1,但选项卡显示端口0。 它是哪种地址?  

此致,

Pieter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pieter,您好!

    我不确定你到底要问什么。 您能为我澄清一下您的问题吗?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有两个问题:

    1.修复数据表和配置工具
    2.配置工具中的“端口”列是什么。 该列显示端口1,但选项卡显示端口0。 它是什么类型的地址? 端口号后面的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pieter,您好!

    团队正在调查您对数据表和配置工具的评论。 对于端口,端口1和端口0的编号似乎已关闭。 列和选项卡都应与端口号匹配。 该地址是设备上每个I2C端口的器件I2C地址。

    谢谢!
    Eric