This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S300:两项IVCONN建议

Guru**** 2924500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638287/tpd8s300-two-ivconn-recommendations

部件号:TPD8S300

大家好,

 数据表中有两个IVCONN建议。



请问为什么数据表中会显示两个建议?
 
我将其含义翻译 为以下内容。
-如果 我们要将 CCX电压降设置 为小于250mV,则VCONN电流应小于600mA。
-如果 我们要将Tj<105℃设置为小于1.25A,则VCONN电流应小于1.25A。
我的理解是否正确?

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yaita-san,

    我可以看出这是如何令人困惑的。 如果您愿意,您可以忽略第一行。 它基本上表明,在最高工作温度下,CC线路(C_CCX和CCX)在600mA时不会超过250mV。 通常,对于C型中的Vconn,600mA是设计可能运行的最高电流。

    第二条线指出,在105C时,您可以推入这些引脚的最高电流约为1.25A 我希望这能帮助你:-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aramis San,

    非常感谢您的支持!
    我明白了。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yaita-san,

    我总是乐于提供帮助。 非常感谢您在您的设计中使用我们的零件:-)