This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5500:iso5500

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637060/iso5500-iso5500

部件号:ISO5500

你(们)好

通过此驱动器,我们正在尝试驱动IGBT 4至5000 w  或  250伏和高达25安培的电流。

我们查看了UCC 5310或您是否有更好的建议以找到最佳驾驶员。

如果您有适合此装置的霍尔传感器建议

谢谢!

安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anton,

    我是TI单通道隔离栅极驱动器的应用工程师,将帮助您解答问题。

    您是否可以提供IGBT零件号或数据表链接,以便为栅极驱动器提供建议?

    此致,
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anton,

    欢迎使用e2e,感谢您对我们产品的关注!

    您可以在此处找到霍尔效应传感器的选择指南:

    www.ti.com/.../overview.html

    如果您对其中一项有疑问,请发布新的主题。 另一个团队将为您提供支持,并帮助您解答有关这些问题的任何疑问。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有fz900r12ke4hosta1-nd铁离子IGBT
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anton,

    UCC5310M和UCC5350M都可以驱动IGBT,但需要考虑一些事项。

    此栅极驱动器的驱动电压是多少? 切换频率和占空比将影响功耗。 您的设计是否会使用双极电源? 由于IGBT的内部栅电阻较低,因此建议使用栅电阻器。

    具有较高峰值电流的器件UCC5350M将能够提供所需的栅电荷以比具有较低峰值电流UCC5310M的栅极驱动器更快地打开IGBT。 设计人员必须决定所需的上升和下降时间才能选择零件。

    此致,
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将使用小型12伏蓄电池。
    是否可以将光学传感器用作开关触发器?
    频率不会高于250小时。
    谢谢!
    安东
    安东
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mateo:
    如果您可以,请告知我们该驱动程序将采用哪种微处理器。
    谢谢!
    安东
    一个
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anton,

    我们需要更多详细信息来帮助您选择微处理器。 事实上,我们专注于我们的栅极驱动器,为了帮助您选择微粒,我建议您在我们的处理器论坛中发布新的主题。

    请理解,我们是我们所支持的产品的专家,而不是所有TI产品的专家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anton,您好!

    我不熟悉HRC的单位。

    这是否与赫兹相同? 赫兹?

    此致,
    Mateo