This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:请帮助...

Guru**** 1144240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1, TPS2549Q1EVM-729, TPS2549
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638059/tps2549-q1-please-help

部件号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他部件: TPS2549Q1EVM-729TPS2549

大家好,

我正在考虑为 用于USB充电的TPS2549-Q1器件获取评估模块。

是否有人知道该部件是否会全速为S7手机等三星设备充电,因此显示屏上显示"快速充电"?

我们原型设计的TI器件仅覆盖Apple器件(数据线上为2.0V或2.7V),当我们准备使用1k器件时,我们突然碰到了这面墙。

我们只对DCP模式感兴趣。

TI是否有任何人可以将Samsung器件插入TPS2549Q1EVM-729评估板,并告诉我显示屏上是否显示“快速充电”。

如果没有TI部件,那么该部件会不会? 我们已经使用TI部件完美地制作了原型,并且不想切换到Microchip!

詹姆斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我有一个Sumsung S7,根据我的测试,S7可以通过5V@1.7A充电。 我还知道,S7支持QC 2.0 ,但TPS2549仅支持5V充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我担心这是一种耻辱。 看起来我们似乎必须使用另一家芯片供应商,这是一种耻辱,因为我们的所有原型都是用TI部件完成的。

    感谢您的回复。