This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:正向通道中的位错误和奇偶校验错误之间的差异

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637490/ds90ub914a-q1-difference-between-bit-error-and-parity-error-in-forward-channel

部件号:DS90UB914A-Q1

大家好,

我想知道转发通道中的位错误与转发通道中的奇偶校验错误之间有何区别?转发通道中的位错误会导致锁定丢失?

因为我发现,即使在0x1A/0x1B寄存器中也有很多奇偶校验错误,但锁的高度仍然很高。

位错误和奇偶校验错误的定义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    轮渡,
    奇偶校验错误未指示您可以看到的“Lock (锁定)”。 锁定指示取决于DCA/DCB错误,以d/s为单位显示(例如UB926 d/s,964 d/s)。

    此致,
    Steven