This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:正在为DS90UB913A-Q1和DS90UB914A-Q1发送电源问题

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB914A-Q1, DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638421/ds90ub913a-q1-sending-power-question-for-ds90ub913a-q1-and-ds90ub914a-q1

部件号:DS90UB913A-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB914A-Q1

大家好,

我有  DS90UB913A-Q1和DS90UB914A-Q1的问题。   

 对于DS90UB913A-Q1数据表,它显示"此芯片组允许视频数据,以及双向控制通道,

和电源通过一根同轴电缆发送。"(第36页)。 我注意 到snla224文件。

有关 图1。  同轴电缆供电的概念224,它意味着解串器可以将电源发送到串行器,对吗?

由于我还注意 到《DS90UB913A-Q1和DS90UB914A-Q1用户指南》,它显示"

由于板被配置为通过同轴电缆(PoC)传输功率,因此不需要连接
“External power to Serializer,unless PoC is not used (串行器的外部电源,除非未使用PoC)”2.1。

这就像附加。 DS90UB914A-Q1可将 电源发送至 DS90UB913A-Q1, 而不需要DS90UB913A-Q1

外部LDO至电源 ,DS90UB913A-Q1将视频信号发送至DS90UB914A-Q1,

这可以通过同轴电缆(PoC)完成,正确吗?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Micky,
    请参阅您粘贴的块,很明显,基于UB913a的摄像头模块可以通过采用PoC技术的基于UB914a的主板供电。

    此致,
    Steven