This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:电流限制操作

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637770/tps2549-q1-current-limit-operation

部件号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他部件: TPS2549

您好,

我们收到了客户关于TPS2549-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
在不降低可靠性的情况下,IC可以操作电流限制多少次? 如果有任何数据,您能否提供包括测试条件在内的数据?

他们的状况-
R (Lim_HI)=20k

此致,
Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在向我们的团队成员询问数据,我们将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我们验证此部件时,我们让TPS2549在电流限制模式下工作,运行48小时,TPS2549仍然可以很好地工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的反馈。 我们有几件事要确保。

    -能否告诉我们测试条件(R (LIM),Vin,Rout)?
    - IC在测试期间是否进入热循环?
    -测试后IC的可靠性如何? 在这种测试条件下,是否存在降低可靠性的问题?

    此致,
    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,很抱歉很匆忙,但您能否在本周结束前向我们提供您的反馈? 如果您提供反馈,我将不胜感激。

    此致,

    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    VIN=5V,Vout = 0V,R (Ilim_HI)= 19.1K。
    是的,它进入了热循环。
    完成此测试后,TPS2549仍然工作正常,测试后我们没有发现问题。 实际上,我们现在仍在使用它。