This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.581万-Q1:PMP1.1594万的R44/45

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638428/tps25810-q1-r44-45-of-pmp11594

部件号:TPS2.581万-Q1
主题中讨论的其他部件:PMP1.1594万

您好,

我想问一下有关PMP1.1594万的问题。

www.ti.com/.../PMP1.1594万

为什么准备R44/45插座?

R44/45实施了什么情况?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TQ,您好!

    感谢您的提问。 我相信R44/R45是存在的,因此我们有一个测试点来测量CC线路上的电压和电流。 我希望这能帮助你:-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这适用于Ra和RD准备。

    Michael Tan