This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:版本E2,STP连接

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638427/ds90ub954-q1evm-rev-e2-stp-connection

部件号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他部件:DS90UB954-Q1

您好,

我们是否可以将DS90UB954EVM REV E2与STP电缆配合使用?
现在,我们将电缆连接到C67和C68。 切割C67和C68的线。
但954没有检测到锁。 我改变了  
我想知道将STP电缆与DS90UB954-Q1配合使用的准则。  

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请订购954 EVM的生产版本。  这具有通过简单返工将差分信号带到板边缘的选项,将PoC 馈线移除 到RIN0+,移除RIN0-上的50电阻 器,添加0欧姆 系列稳压器, 在RIN0-上安装FAKRA连接器。

    然后适配器从FAKRA到STP (或FAKRA到SMA到STP) 将提供到STP的连接。