This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:如何启用"自动时钟启用"

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637590/ds90uh948-q1-how-to-enable-auto-clock-enable

部件号:DS90UH948-Q1

您好,


我已确认0x02[5](启用自动时钟)的功能。


这是我执行的程序。


1.连接DS90UH929 EVM和UH948。 并打开两个EVM。


2.设置DS90UH929的内部模式发生器。 (已确认UH948 OLDI针脚处的25MHz时钟和"锁定"高。)


3.将0x02[5]设置为0x1 (启用自动时钟启用)

4.禁用内部模式生成器(确认"锁定"为低。)

我相信我可以看到OLDI的CLK引脚上设置为0x24[2:1]的频率。
但是,我无法在OLDI的CLK引脚处观察到任何频率。

是否有任何不正确的程序?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些位0x24[2:1]仅适用于BIST模式。 位5:4控制自动CLK_EN并默认为50MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Liam-san,

    感谢您的回复。

     >位5:4控制自动CLK_EN并默认为50MHz。

    抱歉,我忘了描述这一点。

    我对Bits 5:4使用了默认设置,但是,我无法观察到预期结果(OLDI的50MHz输出)。

    您是否还能查看EVM?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试断开电缆连接。 可能是948仍在检测和输入时钟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam-san,

    >请尝试断开电缆连接。

    我尝试断开电缆电源929和948 EVM。 但未观察到输出时钟...

    你是否知道我为什么能得到预期的结果?

    巴西,