This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:从现有电压请求增大/减小VBUS

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637983/tusb422-request-increasing-decreasing-vbus-from-exist-voltage

部件号:TUSB422

您好,先生,

我知道TUSB422可以在寄存器中记录VBUS电压,以便读取MCU,但是...

1. 现在使用TUSB422作为DFP器件并提供5V电压,如果UFP想要获得更高的VbUS (如12V),它是否被动UFP可以通过TUSB422与DFP通信,而DFP的MCU 从TUSB422的注册商处获取请求?

2.现在使用TUSB422作为UFP器件,并已获得5V电压, 如果想要 像12V那样请求高电压VBUS,它是否能通过I2C在TUSB422寄存器中写入数据,让TUSB422通过CC引脚与DFP器件通信?

非常感谢。

C.T.(心量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chentsu:

        首先,两个端口(DFP和UFP)必须支持供电,以及用于连接两个端口的电缆。 以下步骤是PD协商的简短摘要,TUSB422支持电源传输,并且完全能够对您提到的两种情况执行协商。

    1. DFP检测到与UFP的有效连接。
    2. DFP可根据需要启用VBUS @5V和VCONN。
    3. DFP请求电缆的功能(是否支持较高的VBUS和电流额定值)。
    4. DFP根据电缆功能及其自身的组合创建支持的电源功能列表。
    5. UFP确认功能并从可用选项(以前由DFP传输)请求所需的功率配置文件。
    6. 如果电源配置文件有效,则DFP会接受请求并启用所选的电源配置文件

    DFP会定期传输其有效的功能,因此UFP可以在以后请求不同的配置文件。

    要深入了解此流程,以及有关电源角色交换和PD合同更改的更多信息,请参阅USB.org站点 此处提供的电源交付规范

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    感谢您的解释。 TUSB422必须具有电源配置文件配置寄存器,但我无法对PD电压电平(5V/12V/20V ...)或电流进行任何注册,您可以帮我找到它吗? 谢谢你。

    此致,

    C.T.(心量
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好CT,

      TUSB422仅是C型端口控制器(TCPC ),它只是供电的物理层,更改VBUS并不简单(您必须为您想要支持的12伏定义PD配置文件)。 必须在充当端口管理器的UC中实施所有PD协议,以控制TUSB422。 请 在此处请求示例代码

    此致,

    迭戈。