This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:关于最大速度

Guru**** 2932190 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638542/tca9617b-about-max-speed

部件号:TCA9617B

大家好,

客户使用TCA9617B作为I2C中继器。

客户想与我们核实2件事,请提供帮助!

(1)

在我们的应用中注意:

总结说:使用中继器时FM+ I2C总线的1000-kHz操作仅限于I2C总线上的某些负载条件。

客户想知道"某些装载条件"的实际含义是什么? 客户希望尽可能减少负载。

(2)客户想与我们再次核实。

在我们的应用手册中,我们指出了由于中继器传播延迟,在1MHz时的实际最高速度,它只能是872.8KHz。

客户想知道 是否可以通过对PCB/原理图进行任何优化或其他技巧来改进这一点?

谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Andrew,

    (1)"某些负载条件"是指总线电容/上拉电阻器。 由于您添加到I2C总线的设备数量以及您为上拉选择的电阻值,这种情况可能会增加。 我们通常估计每台设备10 pF。

    (2)"如果可以通过优化PCB /原理图或其他技巧来改进这一点?"

    这回到第一个问题。 在列出的参数中,我们可以说设备上的传播延迟是固定的。 这意味着其他参数"可以"使用,以获得更好的结果。 然而,这些参数通常取决于总线电容..... 您可以通过使用更强的上拉电阻器来减少上升时间,其中最大电阻取决于电容。 下降时间将取决于I2C总线的总线电容,因此您需要降低总线电容以获得更快的下降时间。 <--通常此参数已经很小,将有边际最大频率奖金。 设置数据参数取决于是上升还是下降,然后返回至负载电容和上拉电阻值。

    还应注意,这种872.8kHz频率是根据I2C最大允许规格和数据表最坏情况规格推导出的最坏情况允许参数。 在PCB方面,尝试保持迹线短路以降低电容。

    谢谢!
    -Bobby