This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:如果不使用VDD_33_AUX,是否需要外部下拉?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638298/xio2001-does-vdd_33_aux-need-external-pull-down-if-not-used

部件号:XIO2001

您好,

VDD_33_AUX如果不使用或需要内部下拉,是否需要外部下拉? 我注意到EVM上没有外部下拉。 请给出建议。

谢谢。

-YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YY,

    如果未使用VDD_33_AUX,则您不需要外部下拉,内部电阻就足够了。

    此致,
    Roberto