This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DP8.3867万IR:TI_DP8.3867万IRRGZT变形失败

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638426/linux-dp83867ir-ti_dp83867irrgzt-distortion-fail

部件号:DP8.3867万IR

工具/软件:Linux

测试报告作为附件

SI测试失真失败

是否有任何寄存器可调整为passe2e.ti.com/.../Ethernet-Distortion_5F00_report.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Erik,

    一些可能影响失真的事情。

    1.在所有通道上同时运行测试模式波形将会因耦合而增加失真
    2.磁性性能差

    请仅在受测通道上激活测试模式。

    如有可能,请分享您的磁力/原理图。

    并使用以下应用说明进行变形测试设置: www.ti.com/.../snla239a.pdf

    此致,