This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:SMBus编程

Guru**** 2568455 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638363/ds80pci102-program-by-smbus

部件号:DS80PCI102

您好,

我的客户正在考虑使用DS80PCI102。

虽然他们希望只通过PIN对设置进行编程,但我理解,如果他们进行详细调整,则必须使用SMBus。  

如果必须调整x1 PCIe Gen1, 是否可以通过仅通过引脚编程来调整适应?

或者它们也应该通过SMBus进行编程?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    只需使用引脚控制即可调整DS80PCI102。  有一个选项来控制SMBus是件不错的事情,但没有必要。

    对于第1代应用,我将设置以下引脚控件

    ENSMB = 0

    EQA0,EQA1 = 0 (根据需要-建议以最小设置开始)

    EQB0,EQB1 = 0 (根据需要-建议以最小设置开始)

    PRSNT#= 0或连接到PCIe PRSNT#

    VOD_SEL =浮点,DEMB,DEMA =浮点 (1.0V,3.5 dB,用于PCIe第1代)

    此致,