This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31:驱动能力

Guru**** 2635535 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637926/am26ls31-drive-capability

部件号:AM26LS31

您好,

我的客户对AM26LS31的驱动器功能有疑问。

[Q]

他们将使用AM26LS31。

它们的传输线路阻抗为差分100欧姆。

它们将使用两个并联100欧姆电阻器端接。

在这种情况下,负载阻抗为50欧姆。

是否可以驱动50欧姆负载?

我认为从图6和图8可以做到这一点。

你怎么看?

此致,

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    广石,
    AM26LS31能够驱动50欧姆负载。 但在这种情况下,没有差分输出电压的测试数据。 如果假设20mA驱动能力,50欧姆将产生1V VOD。 您的应用程序的距离和数据速率是多少? 您可以根据此信息进行粗略评估。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hao:

    感谢您的快速响应。
    好的,我理解你的评论。

    我确认了他们应用的距离和数据速率。
    距离:到10 m
    数据速率:5Mbps

    您如何看待这些信息。

    此致,
    Hiroshi Katsunaga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山

    由于电缆不是那么长,我不希望有太多的衰减。  我认为变速器应该工作。 请检查接收器端的信号 ,以进行健全性检查。 如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,