This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:由于VIN_3V3跌落导致PD复位

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638387/tps65982-pd-reset-due-to-vin_3v3-drop

部件号:TPS6.5982万

尊敬的团队:

测试TPS6.5982万 EVM时获得了三种不同的测试结果。 我使用TPS6.5983万A作为其端口合作伙伴。 (固件版本4.45)

以下是我测试的固件版本:

1.12 Tm06.

1.11 09.

1.07 00

我的设置,如下图所示。

在如上图所示的连接之后,我卸下982 EVM的适配器。  

在1.12 VIN.06中,它设置了失效电池标记,但其电源仍显示VIN_3V3。 PD日志中没有任何内容。 VBUS 没有 下降。

在1.11。09中,它 没有 设置电池电量耗尽标记,但其电源仍显示VIN_3V3。 PD日志中没有任何内容。 VBUS 没有 下降。

在VBUS.00中,它设置了无电电池标记,其电源为1.07。 在日志中,PD向其端口伙伴发出HRESET,然后再次协商。 VBUS跌落。

我想知道当VIN_3V3下降时,PD控制器的预期行为是什么。

请帮助澄清。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    您是否在所有测试案例中使用相同的配置? 仅更改低区域图像?
    预期行为与1.12 中的行为相同。06,我们预期VIN_3V3会短暂下降(由于您卸下了套管,这将设置蓄电池失效标记。) 然后,您要吸入的电源路径需要从RCP中出来,并将电源传递到EVM。 交换机从RCP中出来后,EVM上的VIN_3V3电源将恢复。 VIN_3V3的瞬时丢失将设置电池失效标志,因为TPS6.5982万将由VBUS_LDO短暂供电,直到VIN_3V3电源恢复。 VIN_3V3电源恢复后,TPS6.5982万将从那里获得电源。 在用户通过DBFg命令将其清除之前,不会清除电池电量耗尽标志。

    谢谢!
    Eric