This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:电源顺序要求(数据表冲突)

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638186/tusb8041-power-sequence-requirement-datasheet-conflicts

部件号:TUSB8041

数据表的7.6 部分指出,在VDD稳定之前,TD1需要VDD33稳定。  但是,脚注2指出,如果使用1 UF GRSTn电容器,VDD必须在VDD3之前稳定>=10us。  这两项要求似乎有冲突。

另外,VDD11电源在VDD33电源之前稳定时,9.2 .1.2 .7表示“针脚上的1 UF电容器只能使用。”  这似乎再次与7.6 中的第一条语句冲突。

最后,参考平台原理图(http://www.ti.com/lit/pdf/sllu198

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的消息似乎已被截断...

    最后,参考平台原理图(www.ti.com/.../sllu198.pdf) 显示,从3.3V产生1.1V电压(参见U6)。 这与7.6 的第一部分相同,但与其他两条陈述相冲突。

    请确认在GRSTn上使用1 UF电容器时,哪个实施正确:

    1) 3.3V -> 1.1V

    2) 1.1V -> 3.3V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,您好!

    如果使用被动重置(仅在GRSTz上设置上限),建议在VDD33之前提供VDD (至少10US)。

    如果您有活动重置,则VDD和VDD33之间不存在通电关系;但是,您的活动重置需要确保在两个电源稳定后,GRSTz终端的断言(低)时间至少为3 MS。

    在数据表中,TD1同时参考脚注1和2;脚注1旨在阐明,在VDD之前启用VDD33的配置中,需要3毫秒的开机延迟。 很抱歉,如果不够清楚。

    最后,我建议使用TUSB8041A代替TUSB8041。 这两种器件均可引脚对引脚兼容,但TUSB8041A符合更新版本的USB规范(3.0 与3.1),并支持其他电池充电模式(ACP1,ACP2)

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jorge,

    感谢您的回复。 我来看看TUSB8041A。

    根据您的回答,听起来评估模块的设计会违反要求。 它在GRSTn上具有1uF电容,并通过+3.3V (VDD33)电源轨产生+1.1V (VDD)电压。 请参见 www.ti.com/.../sllu198.pdf第9页上的C3和第11页上的U6

    您可以确认吗?

    戴夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,

    正确。 评估模块未遵循此指南。
    这是我们可能需要在未来的主板修订中进行更改的内容。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认!