This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86 PSR功能确认

Guru**** 2812155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637585/sn65dsi86-sn65dsi86-psr-function-confirmation

部件号:SN65DSI86

尊敬的各位:

我的客户想知道是否有任何方法来确认PSR功能是否正常工作? 请您提供建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    您可以检查DP主链路是否实际关闭。

    此致,
    Joel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    能否进一步说明如何检查DP主链路是否已关闭?
    我们应该控制哪一个注册表,或者需要采取哪些步骤来实施它?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    我的意思是,对DP链路进行物理监控,以确认此功能已关闭。 另一个选项是读取VSTREAM_ENABLE位的状态并检查它是否保持为0并且面板继续显示。

    此致