This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S521:HDMI损坏,差分线路对地短路,但ESD IC仍正常。

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637807/tpd12s521-hdmi-broken-which-differential-lines-shorted-to-ground-but-esd-ic-still-good

部件号:TPD12S521

您好Bros,

我的客户正在使用我们的HDMI ESD。 最近,他们发现500款产品中有20款产品的HDMI端口在现场应用中出现了故障。 在测试过程中,差速器线路对地短路,但奇怪的是我们的ESD IC仍然良好。 ESD保护IC似乎不能保护我们的HDMI? 下面是sch。 您对原因或评价是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Martin,

    我将在短期内更深入地研究这个问题。

    谢谢!
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Martin,

    原理图看起来不错,但为什么它们将差速器信号短接至接地?

    保护二极管在(+/-) 9V处导电,因此差分信号对地短路不会导电ESD二极管,但可能会损坏HDMI发射器。

    谢谢!
    Tom A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom

    感谢您的回复。 当良好时,差速器线路未对地短路。 但HDMI损坏后对地短路。 ESD IC似乎无法保护HDMI端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Martin,

    此部件不能防止对地短路。 它可防止ESD事件。 如果对接地短路更感兴趣,我会研究欠压保护产品。

    您是否有更多关于端口如何断开以及断开后差分信号的当前状态的信息?

    - Tom