This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2543:关于D+和D-线的布局模式

Guru**** 2961750 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2543, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636391/tps2543-about-layout-pattern-of-d-and-d--line

部件号:TPS2543
主题中讨论的其他部件: TPS2549

大家好,

 

我们的客户希望在以下布局模式下使用TPS2543 (请参阅红线)。

因为它们必须降低D+和D-线上的电阻分量,以提高"D+和D-信号"的质量。

如果您有任何疑虑,请告知我们。

 

[布局模式图像]

 

 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kanemaru,

    他们计划完全绕过TPS2543?  因此,他们只需要TPS2543的电流限制功能?  如果73欧姆太大,他们可能会对TPS2549感兴趣,它的RDSon为47欧姆。  如果主机控制器中具有CDP检测功能,则可以绕过TPS2543 D+ D-线路。

    谢谢!

    多诺万   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Donovan-san,

     

    否,他们希望使用TPS2543的内部CDP检测。

    "内部CDP检测"在此布局下是否不起作用?

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanemaru,

    不,它不能。 D+和D-线路需要通过TPS2543,以便使用D+和D-线路执行正确的CDP检测。 如果RDSon过高,我建议查看TPS2549。

    谢谢!
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Donovan-san,

     

    感谢您的评论。

    他们希望减小D+和D-线上的电阻分量,使其不是"RDSon"。

    根据数据表,“在CDP模式下,即使进行CDP握手,数据开关也会打开”。

    因此,我猜内部CDP检测可以检测“D+和D-线”,即使DM_In和DP_In直接连接到DM_OUT和DP_OUT。

    此操作是否正确?

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kanemaru,

    是的,很抱歉混淆了;RDSon只适用于Vbus。  CDP检测要求通过设备在内部连接D+和D-。  如果它与问题中的布局类似,D+和D-将绕过TPS2543,从而绕过内部CDP检测。

    CDP检测在内部使用DM_In和DP_In行执行,这些行通过DM_OUT和DP_OUT。

    此致,

    多诺万  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Donovan-san,

     

    感谢您的回复。

    下图是我的图像。

    D+和D-线沿两个路线进行,因此内部CDP检测可以检测D+和D-线。

    因此,我猜TPS2543可以检测CDP模式。

    如果您有任何疑虑,请告知我们。


     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanemaru,

    将2.0 的线路分成两条并行路径是一种不良做法,会导致信号完整性问题。

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Donovan-san,

     

    感谢您提供信息。

    我知道"信号完整性问题"是由这种布局引起的。

    因此,TPS2543无法检测CDP模式。

    我的理解是否正确?

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanemaru,

    它可能能够执行CDP检测,但我们无法保证这一点,因为该设备不是按建议实施的。 TPS2543应有一条路径。

    谢谢!
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Donovan-san,

    感谢您提供信息。

    我理解。 非常感谢。

    此致,

    Kanemaru