This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:Alp无法连接到DES 954

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB954-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636724/ds90ub954-q1evm-alp-cannot-connect-to-des-954

部件号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他部件:Alp.

您好,社区:

我有  一  个DS90UB954-Q1EVM端口,当我启动ALP时,子板列表中没有DS90UB954,如下面的打印屏幕所示。  

ALP可从TI网站 http://www.ti.com/tool/alp?keyMatch=ALP&tisearch=Search-EN-Everything下载 。

您是否有解决方案?

是否有其他软件版本?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    目前,网络上的ALP版本不包括954规格。

    我们正在解决此问题,但现在我可以通过电子邮件向您发送个人资料。 请接受我在e2e上与您联系的请求,以便我可以这样做。

    此致,

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您也可以通过电子邮件将954档案发送给我吗?

    谢谢!

    Davy