This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:CAN DS90UB926Q-Q1可支持Digital 444

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB926Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637985/ds90ub926q-q1-can-ds90ub926q-q1-can-suport-digital-444

部件号:DS90UB926Q-Q1

尊敬的TI工程师:

   我的客户WAN使用DS90UB926Q-Q1,但信号输入不是RGB888,输入是YUV444,DS90UB926Q-Q1是否支持YUV444输入?

   如果支持YUV444,如何选择输入位? RGB(0-3)或RGB(4-7)?

   谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,可以。配对部件是什么? 对于UB926,它是一个除血清器, 串行数据将在并行输出中映射。 您只能使用前16位。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven:
    谢谢!
    很抱歉,我之前输入了错误的P/N。 他们计划将UB925用于串行器,UB926用于除血清器。
    UB925是否支持来自摄像机的YUV444或YUV422输入? 使用12位或8位开关进行数据输入?
    Dose有一个关于将UB925用于YUV422摄像机的成功案例?
    剂量UB933是更好的选择和建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric,
    两者都可以工作。 UB925/6只是一对SerDes,并联引脚中的任何输入都可以在De-ser输出端口上进行映射和输出。
    当然,UB933比UB925/6更好,因为开销更少。

    此致,
    Steven