This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:支持8M@15fps或13M@9Fps摄像头?

Guru**** 2546610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638358/ds90ub953-q1-support-8m-15fps-or-13m-9fps-camera

部件号:DS90UB953-Q1

尊敬的TI专家:

从数据表中,我们知道 DS90UB953和 DS90UB954可以支持 200万像素60-fps和4MP 30-fps成像仪。  如果我的客户想要发送8M@15fps或13M@9Fps带高分辨率摄像头的成像仪,是否可以? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bruce:

    UB953/954提供了采用SerDes技术的传输通道,并可支持 最高~3.3Gbps@CSI2 端口的最大速率,如果 在 该范围内达到8M@15fps,13M@9fp总线路速率,则可通过UB953/954进行传输。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Steven:
    明白了,非常感谢您的支持。