This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:在1280 x 1024,60 Hz时HSYC输出抖动

Guru**** 2563800 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637372/tfp401-jitter-in-hsyc-output-at-1280-x-1024-60-hz

部件号:TFP401

您好,支持团队,

我有关于DVI接收器TFP 401的问题。
在TFP401 48引脚(HSYNC终端)的水平同步输出信号中出现抖动。
其它输出信号没有抖动。
仅在特定频率和特定分辨率下发生抖动。 (1280 x 1024 @ 60 Hz)

问题
由于抖动,主板和IC背面的散热垫之间的连接是否可能较弱?

此致,
Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masnsori:

    我正在审查您的问题,并将尽快提供反馈。

    巴西,
    Joel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是TFP401或TFP401A的什么设备? 是否可以将该设备更换为TFP401A?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joer-San,您好!

    抱歉,我们的客户正在使用TFP401A。

    此致,
    Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masanori-San,

    抱歉,我的上述建议不好。 这两种器件之间唯一的区别是集成在TFP401A中的“HSYNC抖动抗扰性”。 这是为了补偿没有稳定HSYNC信号的早期发射器。 现在确实不需要HSYNC抖动电路,因为这主要是多年前某些设备的问题。 因此,如果您的视频源不需要上述功能,则可能会在HSYNC中添加抖动。 请尝试换用TFP401并告知我们您是否获得相同的结果。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joer-San,您好!

    感谢您的评论。

    首先,我想知道IC热垫与主板的连接(如焊接)是否与HSYNC抖动有关。
    你能告诉我他们是否有因果关系吗?
    客户似乎怀疑HSYNC抖动是由于散热垫焊接不良引起的。

    此致,
    Tachibana先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tachibana-San您好!

    是的,这可以是相关的。 散热垫连接不良可能会在 数字, 模拟 和PLL电源中产生电噪音,同时 由于反射和外部噪音源导致时钟和数据线路上的累积抖动会产生数据完整性问题。  

    如果  您愿意,我可以通过电子邮件向您提供我们的参考PCB文件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joer-San,您好!

    谢谢你教我。
    这对我来说是非常有帮助的。

    我不知道散热垫是否与抖动有关。
    我会将此建议告知我们的客户。

    此致,
    Tachibana先生