This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:备选建议

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD12S016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638266/tpd12s016-alternate-recommendation

部件号:TPD12S016

团队成员您好–

以客户的名义过帐。

客户在另一个论坛工作,并被转到这里。 请参阅以下链接:

https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/63.2742万/2335444</s>233.5444万

TPD12S016曾用于AM57xx EVM,但据我们所知,它是“有问题的”。 他们的评论表明,此设备中的自动方向检测电路在重载时工作不好。

我们的问题是,您是否知道这一点,您是否可以推荐其他设备?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,

    感谢您提请我注意此事。 他们的最佳选择是使用更通用的ESD保护设备,该设备具有类似的低IO电容(1.0 pF或更低)以满足所需的信号速度,并将其与用于相关控制信号的单独电平转换器配对。

    ESD保护设备: www.ti.com/.../products.html 1.4 ;HDMI 1.4 / 1.3

    4位双向电平转换器: www.ti.com/.../txb0304

    最佳,
    Thomas A.