This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:AVD和VDDIO的电源

Guru**** 2563780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638273/dp83822i-the-power-supply-for-avd-and-vddio

部件号:DP8.3822万I

大家好

您是否介意询问DP8.3822万I?

关于AVD和VDDIO的电源, 哪一个是隔垫电源还是同一个电源更好?
只要 我们将3.3V用于 AVD和VDDIO,就不需要隔垫电源。

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,您好!

    当DP8.3822万 AVD和VDDIO均为3.3V电压时,它们可以使用单独的电源和相同的电源。

    可以使用任何模式,具体取决于您的系统设计更容易使用的模式。

    此致,