This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:设备选择:用于HDMI源/接收器的TMDS181与SN65DP159?

Guru**** 2982230 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638200/tmds181-device-selection-tmds181-vs-sn65dp159-for-hdmi-source-sink

部件号:TMDS181
主题中讨论的其他部件:SN65DP159,

团队,

我看到了以下关于TMDS181和SN65DP159使用案例的帖子:
https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2017/05/01/how-to-select-a-redriver-or-retimer-for-hdmi-2-0-jitter-cleansing
https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2016/09/27/how-to-select-the-right-retimer-for-hdmi-2-0-applications
输入似乎有不同的耦合方案(直流与交流)。

对于同时具有HDMI SRC和接收器的FPGA板,如:
      HDMI IN CON -> TMDS181 (再定时器)-> FPGA IN / FPGA OUT -> SN65DP159 (再定时器/再驱动器)-> HDMI OUT CON
-是否有方法只使用其中一个复定时器/复位器,以减少主板上不同设备的数量?
-例如,是否可以执行以下操作?
      HDMI IN连接器-> SN65DP159 (再定时器)-> FPGA IN / FPGA OUT -> SN65DP159 (再定时器/再驱动器)-> HDMI OUT连接器
SN65DP159耦合是否可以调整为直流耦合以匹配HDMI信号?

提前感谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好AnBer

    最重要的是要明确的是您将处理的信号类型。 HDMI通过IT协议使用TMDS信号,然后您可以将此信号进行交流耦合或直流耦合。 HDMI是TMDS直流耦合,但某些源(如FPGA)会生成TMDS信号,但具有较小的直流电平或交流耦合,或者这些信号可从Display Port源生成。 如果这些信号是Display Port,则将进行交流耦合。
    TMDS181设计用于处理HDMI信号,其工作方式类似于重计时器和重驱动器。 对于DP159,它的工作方式与电平转换器类似,因为您可以使用带Display Port双模式信号或交流耦合TMDS的源(这些信号的电平与HDMI信号不同), 使用此设备,您可以在输出中为HDMI提供正确的电压电平,此外,您还可以为信号添加重新计时器和重新驱动器特性。
    因此,如果您想要HDMI源和接收器,我建议您在两侧使用TMDS181, 但这取决于FPGA的特性。如果FPGA输出实际上是TMDS交流耦合,则必须使用DP159 (如您在示例中所说)。
    请告诉我,这是否能澄清您的理解。
    此致
    弗朗西斯科