This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万红外:DP8.3867万

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638000/dp83867ir-dp83867

部件号:DP8.3867万IR

DP8.3867万IR RBIAS问题:

请说明 RBIAS处的电压在启动后应保持恒定的1.0V电压,或者在启动后将变为0V。

在我的主板RBIAS电压中,当主板启动后,我得到1.04V电压,然后电压变为0V。

同时也要对RBIAS电阻器的功能进行一些说明。

此致

Vikrant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vikrant:

    休眠模式可能导致RBIAS电压降至0V。 您在什么情况下看到RBIAS电压降过低?


    RBIAS电阻器具有由带隙电路产生的电压。 RBIAS电阻器随后设置用于DP8.3867万IR线路驱动器的准确电流。

    此致,