This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:有关SD功能的问题

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638021/dp83822i-question-about-sd-function

部件号:DP8.3822万I

大家好,

客户对光纤通信中的信号检测功能存在一些问题。

引脚24可用作SD_In,而DP8.3822万与光纤收发器连接。 但在如下所示的引脚功能中,没有关于引脚24的此功能的描述。 我阅读了数据表,了解我们可以设置引导模式以启用此功能。 但客户觉得这不够有用。 所以,我只想与您确认一下,对于如何将此Pin24用作SD_In函数,有没有更详细的指南?

此致,

韦恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    在下一个数据表版本中,这将添加到针脚描述表中。

    100BASE-FX部分还介绍了当FX_EN =1时,AMDIX_EN腕带如何变为SD_EN函数。

    数据表中描述该功能的部分是8.4 .4.2

    这是否有帮助?  如果不是,客户要求提供有关PIN的哪种信息?

    此致,