This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3223E:V+和V-上的纹波

Guru**** 2813705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638064/sn65c3223e-ripple-on-v-and-v-

部件号:SN65C3223E

大家好,

我观察到在~11kHz时,在3.3V Vcc和4 x 100N的电压下,针V+和V-的波纹电压为200mV;无负载!

请不要在空载时几乎是平坦的,还是在规格范围内?

谢谢,此致,

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汉斯,

    为了从电源产生V+和V-电压, 内部有一个充电泵电路。  即使没有负载,充油泵也能保持输出电压水平。 您可以参考此帖子,了解一些技术详细信息和测试波形。

    http://e2e.ti.com/support/interface/rs232/f/392/t/46.3809万

    如果您 还有其他问题,请告诉我。

    此致,