This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1040-Q1:此设备是否适用于3V3和5V0子系统电源

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1040-Q1, SN65HVD1040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637998/sn65hvd1040-q1-will-this-device-works-for-3v3-and-5v0-sub-system-power

部件号:SN65HVD1040-Q1
主题中讨论的其它部件: SN65HVD1040

我有多个PCB模块连接到通用CAN总线

有些印刷电路板模块在3V3电源总线上工作(无5V),有些则在5V0电源总线上工作

收发器如何 处理此问题?

 SN65HVD1040-Q1是否可以在3V3上使用,而其他SN65HVD1040-Q1是否在5V0上使用,使用哪种终结器?

( 对于3V3,SN65HVD1040的替代产品必须为125C级)

作为隔离系统的一部分,我们在它们之间连接了公共GND (连接到蓄电池)。