This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-CXEVM:1.8V与3.3V选择

Guru**** 2569645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637466/ds90ub913a-cxevm-1-8v-versus-3-3v-selection

部件号:DS90UB913A-CXEVM

DS90UB913A评估板具有用于3.3V和1.8V选择的跳线。

如果我想在串行器JP1引脚上提供1.8V输入,跳线应该是哪种方式?  请提供有关设置JP13和JP8的指导,因为用户手册不清楚(只说"选择3.3 "或"选择1.8 "...)  对于1.8V输入,是否应该将JP13放在0V侧?  还是完全关闭跳线?

最后一个问题:我能否为串行器提供1.8V输入,在解串器上提供3.3V输出,并在解串器上通过5V同轴供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    根据我的理解,您希望VDDIO=1.8V,而不是3.3V。 如果是,

    JP8跳线用于为VDDn插针供电。 请按照用户手册中的说明保留。  

    JP13跳线用于选择VDDIO级别。 您需要取下跳线帽,并从外部为插针2 (中心插针)提供1.8V电压,以获得VDDIO=1.8V电压。

    我没有完全关注你的最后一个问题。 如果您使用DS90UB914A EVM作为解串器并使用同轴电缆供电配置。 您应该  只为反序列化器提供5V输入。  VDDn引脚的电源应始终为1.8V,您可以选择为VDDIO提供3.3V或1.8V电源。  

    此致,

    查利蔡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charley,

    谢谢。  这主要回答了我的问题。

    为了澄清最后一个问题: 我打算像你说的那样...为反序列化器提供5伏电压,并仅通过同轴电缆为串行化器提供电源。  

    也就是说,以下哪些配置将正常工作?

    • 串行器上为1.8V VDDIO,解串器上为3.3V VDDIO
    • 串行器上为1.8V VDDIO,反序列器上为1.8V VDDIO

    VDDIO是否已隔离,以便任何一个板都可以运行IO标准?

    -Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    您的理解是正确的。 VDDIO被隔离在主板之间。 您可以选择在一个板上运行IO标准。  

    列出的两种配置都应正常工作。

    此致,

    查利蔡