This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:我们能否评估添加TUSB544后客户电缆的改进程度?

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637930/tusb544-may-we-can-evaluation-how-much-improve-in-customer-cable-after-add-tusb544

部件号:TUSB544

您好,先生  

我们获得了客户的电缆原始数据,客户想知道3.1 如果他们在电缆中添加TUSB544,如何提高DP/USB544的性能?

我们可以粗略地解释表格数据表吗? 或者一些我们 不知道的因素,因此我们无法提供。

                           Bogeye2e.ti.com/.../cable.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了

    查看2.7 GHz时的电缆插入损耗,最坏情况是采样2 RX2,即13dB损耗。 TUSB544下行均衡器在2.5GHz时可处理9.8dB损耗,而上行均衡器在2.5GHz时可处理8.7dB损耗。 因此,对于下行端口,大约有3.2dB的损耗,对于上行端口,大约有4.3dB的损耗,而TUSB544无法补偿。 印刷电路板跟踪,插头/连接器和通过将会产生额外的损耗。 我不知道在这种特定应用中将使用哪个TX和RX,但您必须检查从TX中取消强调以及从RX中取消均衡器是否有助于补偿剩余的损耗。

    最好的是拥有TUSB544 EVM,并对其电气和功能性能进行物理测量。

    谢谢

    David