This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1226:请向我提供完整的数据表~

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638080/lmh1226-please-offer-complete-datasheet-to-me

部件号:LMH1226

您好,先生:

我们有新项目来设计此IC,您能否为我们提供完整的数据表和其他设计文档?

检测速率控制如何? 所有数据速率在一个设置中都是自动的。对吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候,

    请访问以下链接并单击“请求LMH1226”以请求LMH1226设计文档,包括数据表和其他相关文档。

    http://www.ti.com/product/LMH1226?keyMatch=lmh1226&tisearch=Search-EN-Everything</s>1226

    对于您的问题,是的,所有SMPTE数据速率都是自动的。 在默认模式下,LMH1226可以锁定数据表中记录的SMPTE数据速率。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    完整的数据表只能通过mySecureSW获得。 请转至LMH1226页面并单击"特别说明"下的"请求LMH1226"以获得访问权限,以请求访问完整的数据表。

    除了完整的数据表外,mySecureSW还提供了一个编程指南,用于实施速率检测等设置。

    谢谢!

    Michael