This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:10位寻址。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638073/tca9555-10-bit-addressing

部件号:TCA9555

大家好,

我在一个系统中有一些IO扩展器,其中有一些具有10位地址的其他I2C从属设备,我希望以10位模式运行总线。  我对扩展器进行了简单的测试,当我的总线在10位模式下运行时,它们似乎不会ACK (忽略地址位的上限),但是它们在7位模式下工作正常。

问题是,如果这些IO扩展器接收到10位地址(即只需忽略除7位和RW位以外的所有内容),它们是否工作正常。

谢谢!

彼得。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    这应该不是问题,但当您发送两个“寻址”字节(用于10位寻址)时,您需要确保地址(10位地址)与7位地址不同,否则将出现争用问题。 7位I/O扩展器的状态机将基本上忽略10位地址,除非它看到自己的地址。

    请记住,如果您遇到了解决问题的问题,您也可以使用I2C开关来解决它。

    谢谢!
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bobby:

    感谢您的快速回复! 好的,我会仔细检查没有发生冲突,然后再回复给您。

    谢谢!
    彼得。