This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6598x,USB 3.0 ,快速角色交换(FRS)

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638144/tps6598x-usb-pd3-0-fast-role-swap-frs

从Vbus=旧电压到vSafe5V需要多长时间?

基本上,我知道它取决于充电器的输入电容和放电阻。

如果 输入电容为100uF,放电时间是否 会小于20us?  

此外,为什么不 指定金刚石放电时间?

谢谢

Tamio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tamio:

    在快速角色交换过程中,有许多变量会影响从旧电压到VSafe5V的下降时间。 具体来说,就是您提到的旧源新吸收器上的电容。 此外,旧的Source新接收器对VBUS的负载将影响下降时间。 目前没有VBUS下降的计时规范,因为各个系统的时间会有很大差异。

    谢谢!
    Eric